This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501:汽车类 USB 3.0 5Gbps 单通道转接驱动器

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1108205/tusb501-automotive-usb-3-0-5-gbps-single-channel-redriver

器件型号:TUSB501

你(们)好

客户使用 TI TUSB501TTRFQ1转接驱动器来驱动 Qualcomm SD820上的 USB 3.0端口、

但它似乎无法正常工作、EVB 板也无法正常工作。

请提供帮助并寻求帮助、谢谢。

Qualcomm SD 820

https://www.qualcomm.com/content/dam/qcomm-martech/dm-assets/documents/apq8096sg-product-brief.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其电路板上的迹线有多长?  TX 和 RX 上都可能需要 TUSB501。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian

    SOM (USB3主机)=>  646mil => USB3 MUX => 3300mil  =>转接驱动器(TUSB501TTRFRQ1)=> 600mil => USB3 CONN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据上述损失信息、它确实应该起作用。布局可能非常糟糕?

    此致

    Brian