This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD233:如何使用环回?

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1108818/sn65hvd233-how-i-use-the-loopback-for-it

器件型号:SN65HVD233

尊敬的 TI-er。

如何使用回送?

plz 帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示:

    诊断回路(SN65HVD233)

    SN65HVD233的诊断回路或内部回路功能由引脚5 LBK 上的高电平输入启用。 该模式禁用驱动器输出、同时使总线引脚保持偏置为隐性状态。 该模式还通过逻辑将 D 数据输入(发送数据)重定向到接收到的数据输出引脚)、从而创建发送到接收数据路径的内部回送。 这模拟了 CAN 收发器通常发生的回送、因为接收器将驱动的输出回送至 R (接收数据)引脚。 此模式允许主机协议控制器输入和读回位序列或 CAN 消息、以执行诊断例程、而不会干扰 CAN 总线。

    如果不使用 LBK 引脚、则可以将其接地(GND)。 然而、它在内部被拉低(缺省为一个低电平输入)并且如果不使用的话可保持打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens、

    如果您有任何后续问题、请告知我们。

    -Bobby