This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV040A:需要外部拉电阻器

Guru**** 2781275 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV040A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1109067/ds92lv040a-external-pull-resistors-needed

器件型号:DS92LV040A

您好!

客户询问 是否需要 DS92LV040A 接收器输入(例如配置为 RI 和 RI+的引脚13和14)、是否需要外部上拉或下拉电阻器? 还是 DS92LV040A 具有内部拉电阻器或等效电路?

谢谢和 BR、
KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KF、

    根据我的理解、该器件不需要外部上拉/下拉。 该器件具有内部功能、可支持端接和开路情况下的失效防护。