This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:从寄存器读取

Guru**** 2955770 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1107402/tca9539-q1-read-from-register

器件型号:TCA9539-Q1
主题中讨论的其他器件:TCA9539

大家好、团队、

我收到了客户的问题。

他们说、当存在以下条件时、有时在黄色行时序上没有 ACK。 您知道原因吗?

1.从 I2C 地址0x74处的输入端口0读取数据->无 ACK
2.从 I2C 地址0x74处的输入端口1读取数据-> 无 ACK
3.从 I2C 地址0x75处的输入端口0读取数据->确定
4.从 I2C 地址0x75上的输入端口1读取数据-> 无 ACK

此致、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有示波器迹线、请将其连接起来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、

    您还知道地址引脚偏置到什么吗? 此外、在示波器屏幕截图中还包括完整的读取:

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、Chris、您好!

    感谢您的支持。

    偏置到该引脚。

    我附加了示波器屏幕截图。

    此致、

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在所有四个波形中、有一个正确的 ACK 位(SCL 上升沿上的 SDA 低电平)。

    客户为什么认为有否定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的支持。

    我将向客户确认详细信息。

    此致、

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有 Masa、

    您是否使用两种不同的 TCA9539、一种是将地址设置为0x74、另一种是将地址设置为0x75?

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在看到第三个波形和其他波形之间的区别是:SDA 的上升沿。

    但是、该上升沿实际上属于以下字节的第一个数据位。 在 I²C procol 中、一个位的值在 SCL 的上升边沿被读取。 此外、ACK 位的值为0 (因为 μ I²C 信号线路的空闲状态为高电平、因此 NACK 必须为1)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的支持。

    客户  仅使用一个 TCA9539。

    大家好、Clemens、

    感谢您的支持。

    我将向客户介绍。

    此致、

    Masa