This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:TCAN4550的寄存器问题

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1107553/tcan4550-register-problem-of-tcan4550

器件型号:TCAN4550

尊敬的 TI 工程师:

   我们公司使用的是 TCAN4550芯片、使用时有问题:在 TCAN4550芯片的正常使用中、寄存器0x000c 的位3 (如下图所示)将始终为1、但偶尔位3将为0。 我检查了数据表、没有关于该位的更详细的描述、请问在什么情况下 bit3将变为0。

期待您的回复
此致
好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XIN、

    该位仅表示器件由于 SPI 事务访问内部存储器。 它会自动更新自身、因此它将从0更改为1、并根据器件当时的运行情况自行更改。 这不会导致任何运行时问题。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢!另一个问题是哪些寄存器指示 tcan4550无法正常工作?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 XIN:

    TCAN4550中提供了多种状态寄存器、用于指示不同的条件或情况。 您是否正在寻找特定的"不起作用"案例? 例如 、状态寄存器(h000C)中的 SPI_ERROR_INTERRUPT 指示 TCAN4550检测到 SPI 事务有问题。 这在调试 SPI 通信时会很有用、但不会显示 CAN 收发器是否存在问题。  

    为了确定哪些指示对您的应用很重要、我建议查看状态寄存器(h000C)和中断寄存器(h0820 - h0824)。 如果您对这些寄存器值表示的这些状态有任何疑问、或者您认为这里没有任何代表、请告知我们。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!