This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:TCA8418连接

Guru**** 2952630 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1101106/tca8418-tca8418-interfacing

器件型号:TCA8418

您好!

我读取了 TI 线程并找到了一些 Arduino 代码来连接 TCA8418。 我正在尝试与 Arduino Leonardo 和 TCA8418进行交互。 我有一个3X9行 x 列的键盘。
有人能帮我使其工作吗?
我需要读取键盘按键:现在没有键盘锁定或任何其他内容。
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里

    您是否有需要帮助的特定问题?  
    由于微控制器、处理器和软件环境种类繁 多、因此我们通常不会为器件编写代码、但我们可以在模拟支持方面提供帮助、或指导您了解器件中的寄存器如何工作。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的回复。 我正在尝试用一些特定的键制作一个小键盘。
    我只需要读取按键并在串行监视器上针对每个特定按键打印 ASCII。  
    我看到一个 TI 人在其中发布 Arduino 代码的主题。 我只是想了解此代码实际执行的内容、它是否靠近我的应用程序、以便我可以修改或使用它?
    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/977593/tca8418-tca8418e-evm-msp-exp430g2et-interface?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tca8418#

    您好像是在这个线程上共享该代码的。

    我希望您能帮助我理解它。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该代码看起来不接近于您的应用。

    在 setup()函数中,为3x9矩阵配置寄存器。 在 loop()函数中,检查/INT 信号(如果已连接),然后读取 key_event_a 寄存器,直到它为零。

    您是否知道如何将 n ü I²C 与 Arduino 库配合使用? 数据表中寄存器的描述是否有任何不清楚的地方?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    是的、我知道如何使用 I2C 库。 我正在最终确定 PCB、很快就会完成、然后我将重点讨论编程部分。 我希望将此 IC 与 Arduino 连接起来不会很忙。