This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65CML100:升压差分输出电压摆幅

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65CML100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1108746/sn65cml100-boosting-differential-output-voltage-swing

器件型号:SN65CML100

您好!

当端接至 VTT = 1.8V 时、SN65CML100数据表显示 VOD 如下:

我们可以看到、端接至50欧姆时、VOD 电压摆幅是25欧姆时的两倍。

是否现实/允许/允许使用100 Ω 终端 并将 VOD 进一步增加到1140mV 至2000mV?

谢谢、

克劳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个合理的假设。 但 VTT 必须足够高(1.8V 当然不是)。 这既不经过测试也不得到保证。

    请注意、与传输线路的特性阻抗不匹配的端接会降低信号质量。