This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:有关诊断机制的问题

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1108639/tcan4550-q1-question-about-the-diagnostic-mechanism

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

大家好、

我们是否有寄存器来记录以下问题?

1) CANH 对地短路

2) CANH 短接至 VCC

3) CANL 对地短路

4) CANH 短接至 VCC

5) CANH 短接 至 CANL

6) CANH 开路

7) CANL 开路

BR、

唐英年

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    遗憾的是、TCAN4550没有指示这些事件的寄存器状态位。  表示 CAN 总线上潜在短路或开路故障条件的最接近寄存器位是 CANDOM (CAN 一直处于显性状态)、CANSLNT (CAN 静默)和 CANERR (CAN 错误、这是 CANDOM 和 CANSLNT 的逻辑 OR)。

    此致、

    Jonathan