This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD485E:故障安全不能#39;t 工作

Guru**** 2694645 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD485E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1107724/sn65hvd485e-fail-safe-doesn-t-work

器件型号:SN65HVD485E

你(们)好

SN65HVD485E 的失效防护可能无法在我们客户的系统上工作。

没有用于失效防护的外部偏置电阻器。
客户的流程检查如下所示。

故障是由于在总线空闲期间发送命令(TX)之前发送了一个意外的起始位导致的。

通常情况下、处于总线空闲状态的接收器应输出高电平、但由于 VA-VB (差分总线电压)为-0.8V、它似乎输出低电平。

为何未启用内部偏置?
器件故障分析结果为通过。

e2e.ti.com/.../RS485-20220608.pptx


此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    如果处于闲置状态的差分总线将总线电压(A-B)降低至-0.8V (这是有效逻辑低电平)-接收器按规范工作。  

    在两个示波器屏幕截图(一个有效、另一个不起作用)中、A-B 电压都有下降。 此时系统中发生了什么变化-因为它看起来是导致此下降的原因?  在这些测试期间、如何控制使能端? 什么是传输设备-只有接收器被标记-请告诉我?

    接下来的两个步骤如下:

    1.确定导致 A/B 电压下降的原因、因为接收器正在读取有效的逻辑低电平信号、所以该低电平导致错误的起始位。 通过上面问题的信息、可以帮助您了解这种下降的来源以及它是否可以解决。 这是一个大电压骤降、因此我想 可能不会出现这种情况。 我还会添加外部偏置、因为在0V 状态下接收器的裕度可能低至10mV。  

    2. (可选、但强烈建议)添加失效防护偏置电阻 器、将空闲电压设置为200mV 左右- https://www.ti.com/lit/an/slyt324/slyt324.pdf (有关如何调整电阻器尺寸的应用手册-假设两个端接电阻器的值等于120、以便于更轻松的过程)。 这将影响整个总线-而不仅仅是单个器件-因为失效防护器件只有两个阈值<0V -它不会偏置总线-而是两个电阻器(A 上拉和 B 上拉) 将在空闲状态下对总线进行偏置、这就是为什么我们仍然经常建议在失效防护器件上使用外部偏置、因为在具有多个收发器 IC 的系统中、并非所有这些都是失效防护、阈值会有所不同、 和/或噪声裕度很低-我仍然认为了解下降的原因很重要-如果是来自耦合到发送器的噪声信号或与发送器耦合的噪声信号-这是一个大瞬态、这应该是第一个优先级。

    重新表述我的上述问题:

    1. 接收器的使能信号(DE 和/RE)在这些测试期间看起来是什么样子的-我看到 R、D、A 和 B、但使能信号将有助于查看是否也在改变总线电压-基本上、如果我可以看到 DE、/RE、A、 相同的示波器脉冲上的 B 和 B、因此我可以查看这些使能是否会影响 A/B 电压。  

    2.使用的系统的发送器是什么-如果不是相同的部件,这是可以的,但这可能是问题的部分原因,但我想验证其规格以查看设备可能产生的影响。

    3.除了结果之外-良好拍摄和不良拍摄测试之间的测试设置有何差异?  

    4.总线上是否只有2个收发器?

    5.系统是否已终止? 如果是-有什么电阻、在哪里?  

    6.总线上除了收发器+端接之外还有其他东西(如果有)

    如果可以、请告诉我、我将能够深入了解您的问题、并了解我们是否可以找到解决方案!

    最棒的

    Parker Dodson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的详细建议。
    我向我们的客户询问了您的问题。
    我会在他们的答覆后再回来。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    没问题! 请在收到回复后告知我他们的回复!

    谢谢!

    Parker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    我收到了一位客户的回答。
    但是,该示意图的出版被拒绝。 我将在下面的文本中回答。

    1.在测试过程中,/re = L,DE:在传输时= H,否则= L
    2.发送器使用与测试目标相同的电路和器件(HVD485E)。
    3.测试设置相同。
    4..bus 上只有两个收发器(发送器和测试目标)。
    5.未终止。
    6.未连接任何设备。 RE = GND、DE = 10k Ω 下拉。

    由于总线线路长度较短且是一对一连接、因此我认为终端电阻器的存在或不存在不会产生太大的影响。
    如果您有任何其他问题、请告诉我们您的意见。

    这是一个非常简单的原理图、但如果您需要、请告知我们。
    请告诉我们您的私人电子邮件地址、我们会将其发送给您。

    此致、

    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    我将通过我的电子邮件向您发送一封私人邮件、我们可以将其脱机、这样我就可以看到原理图、因为它可能会有所帮助。

    如果线路相对于数据速率较长、则终端可能很重要-就像传输线路效应发生一样、您可能会遇到信号反射-这可能会生成导致问题的信号。 此时、我唯一知道的是某个东西会导致 A-B 压降-这会导致误触发-即器件正在工作、但总线上的某个东西是鱼-这可能是因为缺少端接、但也是如此 可能是其他东西。

    在包含原理图的电子邮件中、您还可以包括两个节点之间的电缆长度、电缆或传输线的类型以及数据速率、因为我认为某些反射可能会导致问题-但它是瞬态的、因此我想查看原理图。

    我将关闭此主题、我们可以离线继续讨论。 我在朋友请求中发送了我的电子邮件、因为我找不到消息按钮-如果您找不到消息按钮、请告诉我。

    最棒的

    Parker Dodson