This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1167-Q1:WAKE 引脚

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1108493/tcan1167-q1-wake-pin

器件型号:TCAN1167-Q1

与数据表中描述的应用信息类似、我们正在考虑使用一个电路将12V 上拉电阻连接到唤醒端子、并在操作外部 SW 时检测 LO。

在数据表中描述的电路中、3.3kΩ Ω 被连接至 WAKE 端子的上拉电阻器。
我想将上拉电阻器从3.3kΩ Ω 更改为47kΩ Ω 以供使用、但如果您有任何疑问、可以告诉我吗?