This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS179:使用 SN65LVDS179D 驱动多个 SN65LVDS179D 接收器

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS104, DS90LV001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1108392/sn65lvds179-using-sn65lvds179d-to-drive-multiple-sn65lvds179d-recievers

器件型号:SN65LVDS179
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS104DS90LV001

目前、我们使用此芯片将雷达同步在一起。 我们将使用其中的三个芯片。 一个是驱动自身、另两个芯片。 每个差分接收线路都有一个300欧姆的电阻器。 雷达位于塔顶、因此驱动器差分线路向下移动100英尺到分线板、该分线板将驱动器差分线路分为三对、然后再返回塔顶到该芯片的接收侧。 当我们尝试扩展到三个以上的雷达时、我们会遇到问题、因为我们选择了电阻器值来优化三个雷达(300欧姆)。 我们在电路中添加的雷达/300欧姆电阻器越多、电压摆幅就越小。 我们正在寻找更好的收发器设计、这样一个驱动器就可以驱动任意数量的接收器、而无需添加电阻器。 我们需要有源偏置类型的芯片和设计。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您有适合此应用的方框图或动态信息吗? 听起来您也有一个眼图、我可以看看吗? 尝试获取更多背景信息以提供最佳建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    减少反射、端接电阻器的值应与电缆的特性阻抗相同。 不同的值将降低信号边沿的质量、从而降低可能的最大速度。 您使用的信号频率是多少?

    通常、可以将多个接收器连接到差分发送器。 但是、这应该通过一个没有分支或残桩的单总线、并且在总线末端有一个单端接电阻器来完成(也就是说、在没有电阻器的情况下、所有接收器不在末尾)。

    如果您有多条线路、则应添加重校正器、以便每条线路由其自己的发送器驱动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您建议使用哪种中继器?  

    我们的应用需要100英尺的分支。 输出沿着塔100英尺向下移动、然后分支出来、返回到三个接收器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    给出一个好的建议、我们需要了解更多信息。 您使用的数据速率是多少? 有关如何连接的图将有助于提供良好的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有许多扇出缓冲器、如 SN65LVDS104;请参阅 此搜索

    或者、也可以使用 DS90LV001等多个缓冲器:

    或者、将单通道接收器的输出连接到多通道发送器或多个发送器的输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了、我已经订购了部件。  

    我将尝试以下器件:SN65LVDS117DGG、  DS90LV110ATMT 和 SN65LVDS108DBTR

    以上电路图是否适用于所有这三个器件? 我是否需要任何匹配电路(电容器/电阻器)或所有匹配电路都在芯片内部?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要终端电阻器和常用的去耦电容器、但没有其他东西。