This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF384A:RGB TTL 到 LVDS

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93B, DS90C185, DS90CF383B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1108105/ds90cf384a-rgb-ttl-to-lvds

器件型号:DS90CF384A
主题中讨论的其他器件:DS90UH925QDS90UH928QSN65LVDS93BDS90C185DS90CF383B

大家好、

客户正在寻找 RGB TTL 到 LVDS IC、

RGB TTL 24位->LVDS 转换器 IC

LVDS 分辨率只需高达1024x600。

请就此向我提供一些建议、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

     将 DS90UH925Q 串行器与  DS90UH928Q 解串器配合使用时、应符合客户要求的规格。 如果您对此有其他疑问、请告诉我。

    最棒的

    Corinne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corinne、

    客户认为我们的解决方案太复杂、他们只需要 RGB TTL 到 LVDS 解决方案。

    你有简单的吗?

    这个呢?

    SN65LVDS93B

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    客户是否仅需要一个用于面板的 LVDS 输出?

    最棒的
    Corinne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corinne、

    是的、因此 可以使用 SN65LVDS93B、对吧?

     

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的 、该解决方案将起作用。   根据客户需要的 I/O 电压、还有几个其他器件也应正常工作、例如 DS90CF383B 或 DS90C185。