This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9546A:器件复位

Guru**** 2902440 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1108343/pca9546a-device-reset

器件型号:PCA9546A

有关重置的一些问题:

  1. 数据表8.4.1规定"/RESET 输入必须通过上拉电阻器连接到 VCC "。  我有一个设计、其中/RESET 线路由 MCU 的 TTL 输出驱动。  MCU 和  PCA9546A 均由相同的 VCC =+3.3V 供电。  MCU 以浮动输出加电、直到固件启用图腾柱、因此在加电时 VCC 上升至3.3V 之前不会拉或驱动复位线。 这可能会导致什么问题?
  2. 数据表8.4.2规定:"此后、必须将 VCC 降至低于 VPOR 才能复位器件"。  发出/复位是否与 Power_ON_Reset 不同?

谢谢

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、

    已指派一名工程师担任此职位、并将在周末后回复。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Phil、

    最糟糕的情况是器件一直处于复位状态、直到 MCU 驱动复位引脚。 只需确保在正确驱动 RESET 引脚之前不会与器件通信。

    是的、它们都触发相同的复位电路。 上电复位将通过控制 VCC 引脚来复位器件。 通常、这会在您关闭和打开设备电源时自动发生。 RESET 引脚只需在引脚上进行切换即可实际复位器件。 这两种功能具有相同的功能、它们只需执行不同的操作即可触发复位。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    Phil