This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 175MHz LVDS 至 TTL

Guru**** 2981440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV011A, DS90LV012A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1108284/175mhz-lvds-to-ttl

主题中讨论的其他器件:DS90LV011A、 DS90LV012A

大家好、

客户正在寻找 LVDS 至 TTL 解决方案、请告诉我哪种解决方案适合我的客户请求、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户可以查看 DS90LV011A 和 DS90LV012A。 请告诉我渠道要求、以便我可以提供其他建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    客户正在寻找以下规格、

    将 LVDS 信号转换为 TTL。您的解决方案不符合客户要求。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "TTL"的确切含义是什么? 这项技术已经过时了数十年、现在用于指代多种不兼容的 CMOS 电压。 需要什么电源电压和信号电压?

    没有可由5V 电源供电运行的175MHz LVDS 接收器。 所有快速接收器(如 DS90LV012A)需要3.3V 或更低电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    正确的做法是、我们没有任何与5V TTL 兼容的 LVDS 接收器。 在这种情况 下、客户需要使用我们的器件的某种电平转换器。