This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1167-Q1:Vccout

Guru**** 1828310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1108495/tcan1167-q1-vccout

器件型号:TCAN1167-Q1

在 Vccout 端子上安装一个10uF 或更高的电容器、包括变化。
该电容器是否有 ESR 要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hisayoshi、

    否、对于 Vccout 上推荐的10uF 稳定电容器、我们未指定任何等效串联电阻(ESR)。 需要使用该电容器来稳定 LDO 输出并滤除电源或电源轨上开关负载的任何噪声。 ESR 对电容器完成此功能的能力影响最小。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott