This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:TCA9548A 复位

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1108536/tca9548a-tca9548a-reset

器件型号:TCA9548A

您好!

TCA9548A 具有复位引脚。  据说、通过复位、当 其中一个下游 I 2C 总线卡在低电平状态时、它可以恢复。

但是、如果 I2C 总线被从器件卡住、那么 TCA9548A 复位在这种情况下似乎没有帮助。 对吗?

谢谢

王杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以帮助解释更多 有关 Vpass 电压为何必须等于或低于 voltage.in 最低总线的原因、请订购 TCA9578A 作为电平转换器?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅重置 TCA9548A 不会影响其他器件。 复位线应连接到所有器件。

    TCA9548A 的开关使用 N 沟道 MOSFET。 栅极连接到 VCC、因此在高于 Vpass 的电压下、开关断开、现在断开的引脚上的电压由上拉电阻器决定。 请参阅 [常见问题解答] TI 开关和多路复用器使用的架构类型是什么?