This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1552:tPZH、tPZL 的 DE 和/RE

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1108492/thvd1552-de-and-re-of-tpzh-tpzl

器件型号:THVD1552

大家好、团队、

1. 用单个信号控制 DE 和/RE 时、我们是否应该使用 /re = Vcc 值?

2. μs 我们需要等待至少4 μ s 从 DE=High 到起始位、是否可以理解?

此致、

肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    逻辑输入电压应为 VCC 或 GND。

    当驱动器和接收器都被禁用时、器件进入更深的断电模式、该模式需要更多的时间来唤醒。 但是、当 DE 和/RE 始终具有相同的电压时、一个部件始终保持启用状态。 在本例中、4 µs 是正确的值。