This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1406:请求 THVD1406DR 输出测试

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1108489/thvd1406-asking-for-thvd1406dr-output-test

器件型号:THVD1406

大家好、

如何测试 THVD1406DR 输出是否正常?

客户是否可以将输出 A 和 B 短路以直接执行环回测试?

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出和输入已经在芯片内部连接:

    要接收发送的内容、请保持/RE 低电平。