This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:设计问题

Guru**** 2752505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1103944/dp83td510e-design-question

器件型号:DP83TD510E

大家好、

客户在设计此器件时有一些快速问题、感谢您的帮助。

1)如黄色突出显示的那样、当使用 RMII 从模式时、 我们是否仍然需要外部下拉?Ω、或者这是内部下拉电阻、并且我们可以使其保持浮动、thx。

2) 2)假设我们设置为 RMII 从模式、并 从 MAC 提供参考时钟50MHz 至引脚10。 如何处理引脚30、将其悬空? Thx。

3) 3)当使用 RMII 接口进行数据通信时、最好使用 PIN21、假设我们不希望涉及任何 MCU。 Thx。

这个术语"断电"意味着整个 PHY 器件断电?

或器件内部的特定块、thx!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    请在下面找到我的回答。

    1)如黄色突出显示的那样、当使用 RMII 从模式时 、我们仍然需要外部下拉电阻器吗? 或者这是内部下拉、我们可以使其保持浮动、thx。

    [Gokul]:我们不添加任何外部下拉。 我们可以将该引脚保持悬空。 在 RMII 从模式中、这个引脚上有一个内部下拉电阻器被启用。

    2) 2)假设我们设置为 RMII 从模式、并 从 MAC 提供参考时钟50MHz 至引脚10。 如何处理引脚30、将其悬空? Thx。

    [Gokul]:引脚30是输出、您将此引脚保持悬空

    3) 3)当使用 RMII 接口进行数据通信时、最好使用 PIN21、假设我们不希望涉及任何 MCU。 Thx。

    这个术语"断电"意味着整个 PHY 器件断电?

    或器件内部的特定块、thx!

    [Gokul]:当该引脚被驱动为低电平时、整个 PHY 断电。 我们可以在此引脚上添加一个上拉电阻器或保持连接。

    --
    此致。
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    请告诉我是否能够解决 您的所有问题。 如果是、您能否将查询标记为已解决?

    --
    此致、
    Gokul。