This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867ERGZ-S-EVM:DP83867ERGZ-S-EVM

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867ERGZ-S-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1107936/dp83867ergz-s-evm-dp83867ergz-s-evm

器件型号:DP83867ERGZ-S-EVM

DP83867ERGZ-S-EVM 使用 SIN+/-、SOUT+/- SGMII 线路与交换机的 MAC 相连。 EVM RJ45连接器连接到路由器。当我检查 MAC 侧的日志时、它显示没有连接。

开发板上没有活动 LED。

电路板在加电时是否配置为 SGMII 至铜质?

要在此模式下工作、我不使用 CLK 信号。 电路板是否需要通过 MDIO 进行任何寄存器配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PHY 应自动配置为 SGMII。 电路板上的活动 LED 实际上用于 MDI 活动。 虽然无需配置寄存器、但 MDIO 对于查看 SGMII 寄存器(0x37[1:0])中正在发生的情况可能非常有帮助。 请注意、该寄存器超出正常寄存器字段、因此需要扩展寄存器读取(数据表中列出)。

    SGMII 时钟是可选的、不是必需的。

    您使用什么电缆将 SGMII 连接到 MAC? 电缆有多长? 它们的长度是否匹配?

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰罗姆! 感谢您的快速响应!

    我们使用 SMA 同轴电缆。 电缆长度约为20cm。 电缆长度不完全匹配。

    我们没有任何适配器可以读取 MDIO 总线上的活动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    20cm 足以支持 SGMII、但正负对之间的电缆长度必须匹配才能使该通信正常工作。 我建议获得满足这一要求的不同电缆。 如果需要进一步调试、建议使用 SMI 连接来进一步调试 PHY。

    此致、

    Gerome