This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:关于 TUSB1044RNQR 的静电放电

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1107825/tusb1044-electro-static-discharge-about-tusb1044rnqr

器件型号:TUSB1044
主题中讨论的其他器件:冲击

您好!

我遇到了 USB3.1的 ESD (静电放电)问题、关于 TUSB1044RNQR

当我测试 USB Type-C 连接器的 ESD 时、USB 状态变为断开状态。

几秒钟后、USB 状态自动变为连接状态。

我的电路具有 SuperSpeed 线路和 USB2.0线路以及 Type-C 连接器的 CC1/2线路的抑制器。

当我尝试绕过 TUSB1044RNQR 时,没有出现此问题。

我想这个问题的原因是 TUSB1044RNQR。

我的问题如下。

问题1:TUSB1044RNQR 是否存在与我的问题类似的 ESD 问题?

问题2:您能告诉我问题的解决方案吗?

我附上了方框图和原理图。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能会发生这种情况。该测试有何 ESD 标准?  

    一些人认为、如果在 ESD 测试后重新连接 USB、仍然可以正常工作。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    此类 ESD 标准是 IEC61000-4-2。 我测试 了空气放电。 结果是2kV、4kV、8kV、10kV 下的 NG。

    如果可能、我希望通过10kV 测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UchIDA-SAN:

      如果在 ESD 冲击后可以恢复 USB 数据、则不会将其视为失败、除非您需要获得 CE 标志。

      您可以尝试使用其他一些 ESD 器件来查看任何改进。

    此致

    Brian