This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSER953:I2C 从器件连接到 TSER953

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: TSER953, TDES954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1108002/tser953-i2c-slaves-connected-to-tser953

器件型号:TSER953
主题中讨论的其他器件: TDES954

大家好、

我正在设计一个同时具有摄像头模块(MIPI)和 IMU (I2C)的电路板。 在上一篇文章中、确认两者都可以连接到 TSER953、然后通过同轴电缆连接到 TSER954、然后连接到 ISP。 我对 I2C 远程主机/从机配置有点困惑。 我在这里有几个问题。

  • 是否可以简单地将摄像头模块和 IMU 都作为从器件、并将 TSER953用作远程主机?
  • 如果是、摄像头模块和 IMU 上的 SCL 和 SDA 引脚能否在单个路径上连接在一起以连接到 TSER953上的 SCL 和 SDA 引脚? (TSER953和 SCL/SDA 结之间的上拉电阻器。)
  • 或者、我是否需要添加串行控制总线(即 I2C 开关或 I/O 扩展器)、它连接到 TSER953 SCL/SDA 引脚、然后与摄像头模块和 IMU 进行通信?
  • 如何确认摄像头模块和 IMU 在引脚连接和软件寄存器上都具有不同的地址? 这是 IDX 引脚发挥作用的地方吗?

感谢你能抽出时间!

祝你一切顺利、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的查询。 以下各点应有助于对上述各点作出回应:

    1. TSER953通常用作远程主机、控制摄像头模块中的图像传感器和其他器件
    2. 只要使用上拉电阻器正确配置 I2C、并且每个连接的器件都具有唯一的 I2C 地址、此配置就应该起作用
    3. 第2点中列出的配置应有效
    4. IDX 引脚用于设置串行器的 I2C 地址、但需要使用其他方法在 IMU 和摄像头传感器上设置唯一的 I2C 地址。 这些数据表应包含执行此操作所需的详细信息。

    有关如何正确配置远程从机操作的详细信息、TDES954的第7.5.3节应有所帮助。 在这里、您可以找到适用的 TDES954寄存器设置、这些设置可用于设置您所述的配置。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我可以帮您解决!

    最棒的

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    非常感谢您的回复。 非常感谢您抽出宝贵的时间帮助我解决问题。 V3 Link 非常棒、有很多部分需要了解!

    在 Lysny Woodahl 的另一篇论坛文章中提供了一些其他反馈、我相信我终于开始了解我们的应用所需的 I2C 配置了。 通过使用远程主机和别名地址设置、我们应该能够设置区分 SER、摄像头模块和 IMU 所需的唯一地址。

    IDX 引脚真的让我感到困惑、因为我不确定它是仅为 SER 还是为任何受控器件设置 I2C 地址。 DESERDATA 表中的部分确实有助于对所有内容进行解释。

    再次感谢你能抽出时间。 如果有任何其他问题、我一定会提出来。

    祝你一切顺利、

    David