请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB929-Q1 主题中讨论的其他器件:DS90UB926Q-Q1
你好。
我需要验证从6个 DUT 生成的视频信号(FDP 链路 III 串行器 DS90UB929)、方法是仅使用一个捕捉器和一 个 FDP 链路 III DS90UB926Q-Q1解串 器来比较接收到的图片/视频是否与原始图片/视频相等。
为了能够构建类似的内容,我必须有一个由 USB 控制的交换板6:1,例如,允许我为 每个 DUT 选择特定的 FDP 链路 III 信号,以便使用 FDP 链路 III DS90UB926Q-Q1解串器将该信号路由到帧捕获器。

您是否有任何解决方案 来构建此 开关板6:1、由 USB 控制或类似的器件?
如果不是、您是否推荐任何硬件解决方案?
请尽快回答。
非常感谢。