This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:LMH1208和 LMH1219的单芯片解决方案

Guru**** 2796315 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1219, LMH1208, LMH1297, LMH1228, LMH1218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1107144/lmh1297-single-chip-solution-of-lmh1208-and-lmh1219

器件型号:LMH1297
主题中讨论的其他器件:LMH1219LMH1208LMH1228LMH1218

您好!

我们的客户正在寻找 LMH1208和 LMH1219单芯片解决方案产品。 然后、他会问 LMH1297是否可以用作带有时钟恢复器的12G UHD-SDI 驱动器和12G UHD 电缆均衡器。

如果此设计不支持、请告诉我们任何推荐的器件、

此致、

TI.IMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Toshiro San、

    是的、LMH1297可用作电缆均衡器或电缆驱动器。 在任一种情况下、时钟恢复器均已启用。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    非常感谢你的帮助。

    由于在 LMH1297电缆驱动器路径中启用了时钟恢复器、我们还能理解 LMH1297能够作为 LMH1218 LMH1228的替代产品。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    是的、您的理解是正确的。 您可以使用 LMH1297电缆驱动 器替代 LMH1228或 LMH1218器件。  

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    非常感谢。 我明白了。

    此致、

    TI.IMI