This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:M 版本与非 M 版本

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1108058/tca9509-m-version-versus-non-m-version

器件型号:TCA9509

TCA9509RVHR 和 TCA9509MRVHR 有何区别? 这些器件是否可互换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9509 (TCA9509MRVHR)的"M"版本具有不同的封装、但器件本身的功能相同。

    在数据表的封装材料信息部分、可以看出这两个可订购器件型号之间的引脚1位置不同。 TCA9509MRVHR 具有 Q1的引脚1象限、而 TCA9509RVHR 具有 Q3的引脚1象限。 因此、两个器件在其胶带中的旋转角度不同90°。

    在设计中、只要部件在 PCB 上正确定向、TCA9509RVHR 和 TCA9509MRVHR 就可以互换使用。