This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:接口论坛

Guru**** 1109750 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1107881/ds90ub954-q1evm-interface-forum

器件型号:DS90UB954-Q1EVM

大家好、

我是一名工程师、 需要将 DS90UB954-Q1EVM 连接到 Nvidia 板或 Raspberry。  

您能否建议我将 AD 适配器从 QTH-020-05-L-D-DP-A 连接器连接到 FFC 电缆?

感谢您的支持!

Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Davide、

    我们没有可直接用于将954 EVM 与 NVIDIA 或 Raspberry Pi 连接的适配器。 我不认为我们954 EVM 上的路由遵循符合任何市场标准的标准格式。 如果要将954 EVM 连接到单独的板、则需要创建定制适配器板。 您可以查看954 EVM 用户指南以查看连接并创建定制适配器板。

    最棒的

    Justin Phan