This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP0604:将解决方案从 eDP 转换为 HDMI

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP0604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1107687/tdp0604-convert-solution-from-edp-to-hdmi

器件型号:TDP0604

大家好、团队成员

我想问一下 TDP0604。

我想将 eDP 信号(而不是 DP)连接到 HDMI 连接器,此 TDP0604解决方案是否适合?

欢迎提出任何其他建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TDP0604是 DP++转 HDMI 电平转换器。 EDP 或 DP 转 HDMI 需要有源协议转换器。 我们没有活动协议转换器解决方案。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢您的回复

    您能告诉我为什么要使用 eDP 转 HDMI 转换器有源协议转换器? DP++和 eDP 信号之间是否存在任何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP++是 DP 电气和 HDMI 协议、因此 TDP0604只需将 DP 电气转换为 HDMI 电气协议、但需要保持 HDMI 协议。

    EDP 或 DP 是  DP 电气协议和 DP 协议、因此您需要一个有源协议转换 器将 DP 电气协议转换为 HDMI 电气协议、并将 DP 协议转换为 HDMI 协议。

    谢谢

    David