This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE5412:SN75LVPE5412 PCIe Gen5转接驱动器是否可以支持 XGMI 总线?

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE5412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1107684/sn75lvpe5412-could-sn75lvpe5412-pcie-gen5-redriver-support-xgmi-bus

器件型号:SN75LVPE5412

您好、 SN75LVPE5412 PCIe Gen5转接驱动器是否可以支持 XGMI 总线?

感谢您的帮助和检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    器件与协议无关。 此外、CTLE 升压以 PCIe Gen5 (~16GHz)为中心。 工作数据速率是多少?

    此致、Nasser