This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP402:SN65LVCP402 IBIS 模型

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVCP402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1103655/sn65lvcp402-sn65lvcp402-ibis-model

器件型号:SN65LVCP402

大家好、

您能否为 SN65LVCP402提供 IBIS 模型?

我找到了此 E2E 网站: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/596458/sn65lvcp402-request-for-ibis-model

然后我到达 lee.sledjeski@ti.com 、但无法发送我的消息。
如果大家可能没有将 IBIS 模型上传到 E2E、您能告诉我新的联系人电子邮件吗?

此致、

Mamoru Uozu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamoru、

    让我来看看这个、然后返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamoru、

    您可以在此处申请、很遗憾 、我无法访问此器件的此型号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    我无法相信 TI 确实没有 SN65LVCP402的 IBIS 模型。
    您是否可以尝试再次查找模型?  

    其他供应商通常为其 corss 点开关提供 IBIS 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamoru、

    遗憾的是 、此型号不在常规 商店中。 它应该 存在、但我要找到它的位置。 我仍在搜索此 型号的其他可能位置、但我不确定能否找到它。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barton、

    Keysight Technologies Japan 的应用工程师。

    我还想申请 SN65LVCP402仿真模型。

    我不能相信 TI 没有它。  我了解您的情况、但我们必须在设计和验证过程中使用它。

    您能否联系您的设计或支持团队获取仿真模型?

    我希望您能尽快获得。

    谨致问候、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    遗憾的是、无法找到先前共享的模型。 我正在努力了解可以在这里做些什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、这会令人困惑、您必须删除此页面。

    以避免相互浪费时间。

    e2e.ti.com/.../sn65lvcp402-request-for-ibis-model

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意、对由此给您带来的不便深表歉意。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    我了解 TI 国家/地区目前未上传 SN65LVCP402 IBIS 模型。我们继续进行设计和仿真、但 我希望您继续准备模型。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在这里查看 可以执行的操作。