This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:在100BT 模式下难以获得一致的 TX 延迟

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1107476/dp83867cr-difficulty-getting-consistent-tx-latency-in-100bt-mode

器件型号:DP83867CR

我们有一个应用尝试使用多个 DP83867 PHY 来精确同步多个电路板之间的时序。  我们使用从电路板发送到电路板的数据包、这些数据包携带短同步消息、我们将其用于电路板之间的粗调时序对齐。 此外、我们使用 RX_CLK 在电路板之间进行小量程时序对齐、并希望实现纳秒左右的绝对时序对齐。

我们很难在 TX_CLK 上获得一致的时序(因此我们假设我们在 TX 数据包中不能实现一致的时序)。 数据表提到、本地参考时钟(提供 TX 时钟)受 X1时钟输入和 RX 恢复时钟的影响、但似乎没有具体说明具体的方法。  我们假定 TX_CLK 将跟随 X1时钟、直到 RX_CLK 被锁定到一个传入的以太网链路、此时 TX_CLK 将由 RX_CLK 提供。

这两种情况似乎都不是真的。  我们没有发现 TX_CLK 与 RX_CLK 同步的情况 (即使在频率、更不用说在相位)-并且发现 TX_CLK 只受 X1时钟的松散影响: TX_CLK 通常将遵循 X1频率、但两者之间的相位可能会有很大的变化-显然在整个 X1周期中的任何位置。 当然、这不会提供我们需要的板对板同步。  是否有任何方法来设置此 PHY 以实现此目的?

Ken