This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:配置文件/原理图诊断

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1098579/tps25750-configuration-file-schematics-diagnostic

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: BQ25790BQ25792

可能涉及的对象:

我正在使用 TPS25750接口处理新项目、似乎 EEPROM 未正确配置。 它采用3S1P 设计、理想的充电电压和电流为12.6V/2A。 我使用了在线配置工具、配置设置为:

  1. 选择您的配置:

   仅限功率耗散器(消费类) BQ/TPS25750D。

  1. 可提供的最大功率是多少?

   不适用

  1. 所需的灌电流功率或功耗是多少?

   27W (9V)

  1. 首选电源角色是什么?

   功率耗散器(消费类)

  1. 您是否具有首选数据角色?

   否

  1. 支持的 USB 最高速度是多少?

   未使用 USB 数据

  1.  您是否有 USB-IF 提供的供应商 ID?

   否

  1. 您是否具有所需的产品 ID?

   否

  1. 选择要集成的电池充电器组件:

   bq25790或 bq25792

  1. 电池充电电压是多少?

   12.6V

  1. 电池充电电流是多少?

   2A

  1. 充电终止电流是多少?

   0.28A

  1. 预充电电流是多少?

   0.36A

但是、在我通过 MCP2221将其编程到 EEPROM 中之后、它只有1A 的充电电流、这是 BQ25792充电器的默认值(PROG 引脚上为10.5K 欧姆)。 如果将 PROG 电阻值更改为  

6.04K、充电电流将更改为2A (但默认情况下为2S 电池)。  

请帮助您了解此问题吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要为您生成自定义配置。  我们正在处理一个 GUI 错误、该错误需要很长时间才能解决。

    不幸的是,我将无法在下周一之前解决这一问题。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    您可以帮助共享配置吗? 如果您需要更多信息、请告诉我。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ChenJia.bin


    是更新后的二进制文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chuck:

    很棒! 谢谢。 让我们来试试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我它是如何工作的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chuck:

    此文件运行良好! 非常感谢!

    此外、根据我们不同的用例、您还能通过以下方式帮助生成另外3个文件:

    1.15V 输入、1A 充电电流

    2.15V  输入、1.5A 充电 电流

    3. 15V 输入、2A 充电 电流

    GUI 工具何时可以修复? 然后、我们可以自行生成任何配置。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已发布更新 GUI、允许您自己执行此操作。

    此更新 Web 链接位于   :https://dev.ti.com/gallery/view/USBPD/TPS25750_Application_Customization_Tool/ver/7.0.3/

    此致、

    卡盘