This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:默认为 DP83869HM CLK_OUT

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1107619/dp83869hm-dp83869hm-clk_out-default

器件型号:DP83869HM

大家好、我使用的是 DP83869HM、请注意 CLK_OUT 引脚的引脚40、我看不到与 XI 引脚20上的输入匹配的信号。 我认为引脚40 CLK_OUT 上的默认信号与引脚20上的信号相同、即25MHz。

问题可能出在哪呢?

谢谢你

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    信号与 XI 的输入不匹配意味着什么? 截至数据表的第9.3.3节、CLK_OUT 与 XI 振荡器/晶振输入同步。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    感谢您回复我的帖子。 我设法找到了信号、需要稍微处理 o 示波器。

    谢谢你

    Joe