This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:技术规格检查

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1107113/tfp401a-spec-check

器件型号:TFP401A

此 TFP401A 是25MHz 的最小值、如果我切换到 RGB 侧、我是否只能达到以上的限值、如果我的面板像下面的面板那样为640x350@70Hz、它是否正常工作? 或者、我能否从数据中计算 HxV @ V-SYNC 的最小值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ODCK 输出频率取决于 PIX 引脚的设置、如下所示。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢您的回复  

    如果面板的频率为640x350@70Hz (如下所示)、它是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      根据提供的640x350@70Hz 规格、TFP401A 可支持该分辨率。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    明白了,谢谢