This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642-Q1:这两个函数是什么意思?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1107414/ts3dv642-q1-what-does-these-two-function-mean

器件型号:TS3DV642-Q1

您好、专家、

我在数据表中看到下表。 但我不明白 这两个函数是什么意思、为什么只有两根导线通过呢? 谢谢。

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想当 D0用于 DisplayPort/HDMI Aux/DDC 通道时、您可以使用它来检测/枚举显示屏、而无需显示任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电气

    这适用于单通道应用、因此您需要关闭所有未使用的通道以最大程度地减少串扰。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复!

    BR、

    ElecCheng