This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3415:级联连接中的插入损耗和耦合电容器

Guru**** 2932100 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3415, TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1107293/hd3ss3415-insertion-loss-and-coupling-capacitors-in-cascade-connection

器件型号:HD3SS3415
Thread 中讨论的其他器件: TMUXHS4412

我计划在 PCIe Gen3接口的级联两个开关"HD3SS3415"中进行连接。

1.我担心通过两个开关的 PCIe 通道的总插入损耗。 是否存在真正的问题?

2.在这种情况下、我应该在哪里安装耦合电容器? 如上图所示、是否可以安装它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运行 PCIe Gen3还是 gen4?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCIe 第3代

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Gen3,在8Gbps (4GHz)上。单路多路复用器损耗为1.5dB,因此级联多路复用器的损耗为3dB,略高。  

    尝试 TMUXHS4412、单路多路复用器的损耗仅为0.5-0.6db。

    此致

    Brian