This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:Sch 审查支持需求

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1107205/dp83826i-sch-review-support-need

器件型号:DP83826I

您好、专家、

我的客户在伺服系统中使用了我们的 DP83826I、您能帮助查看此 sch 吗?

很多!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以帮助您查看原理图。  

    此外、您似乎已发送3张照片、但最后两张照片似乎是重复的。 您可以确认这一点吗?

    您能否提供磁性和 RJ-45数据表?

    请注意、这些通常最多可能需要5个工作日的周转时间、因此我将通过 EOD 6/13/22向您提供反馈。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome、

    感谢您的快速回复。

    很抱歉、图片发布错误、一个地址为000、一个地址为001。

    在询问客户之后、我稍后将上传磁性和 RJ-45数据表。

    好的、反馈日期可供我使用。

    Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome、

    我将离线联系您、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将关闭该主题并离线讨论。

    此致、

    Gerome