This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:功耗数据

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1107441/xio2001-power-consumption-data

器件型号:XIO2001

大家好、团队、

数据表显示了功耗数据、但这是否连接到1个 PCI 器件?
如果它连接3个相同的 PCI 设备、功耗是否会大约是原来的三倍?

此致、

Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有一个器件可以在共享总线上传输数据、因此 PCI 通信的总数量不会发生太大变化、功耗应该类似。 由于每个额外的下游器件都会向总线添加电容、因此会略有增加。

    (未在中测量下游器件的功耗。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答我的问题。

    Sato