This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD78:R 引脚上拉或下拉电阻器

Guru**** 2680595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1107350/sn65hvd78-r-pin-pull-up-or-down-resister

器件型号:SN65HVD78

您好、支持团队、

我的客户询问 R Pin。 当它们用作接收器时、SN65HVD78D 是否需要上拉或下拉电阻器? R 引脚看起来像是推挽式输出、但图26使用10k Ω 上拉电阻器。

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有当/RE 为低电平时、R 引脚才有效。 如果您的电路在/RE 为高电平时或在加电/断电期间需要定义的状态、则需要一个上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens-San、

    感谢您的支持。 您是否有任何上拉或下拉电阻器的推荐值?

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅应用报告 《为漏极开路输出选择合适的上拉/下拉电阻器》、但这仍会导致可能的值范围较大。 kΩ 选择10k Ω。