This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:AM26C31CNS 是否符合 RoHS 标准?

Guru**** 2695935 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1106746/am26c31-is-am26c31cns-rohs-compatible

器件型号:AM26C31

尊敬的 TI 团队:

感谢您的支持。

我正在寻找 AM26C31CNS 器件的环境信息(ROHS3和材料信息)。

但 似乎数据消失了。

您能告诉我们这方面的情况吗?

感谢您的耐心等待。

此致、

Takashi

T4434755

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "AM26C31CNS"不是有效的 OPN。

    AM26C31CNSR (其中"R"="卷带")的信息可从 ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=AM26C31CNSR 获取

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    Clemens 是正确的;这是查看 TI 产品信息的绝佳资源。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens-San

    Parker-San、

    但我们也会携带 AM26C31CNS 和其他装置。 我可以使用不同的封装(管装或托盘)。

    AM26C31CNS

    https://www.digikey.com/en/products/detail/texas-instruments/AM26C31CNS/9860816

    AM26C31CNSR

    https://www.digikey.com/en/products/detail/texas-instruments/AM26C31CNSR/1689900

    我只知道 AM26C31CNS 是管装。

    AM26C31CNSR 是卷带封装。

    我只是希望您确认这些部件是否相同。(我相信它们是相同的)

    您能给我们建议吗?

    感谢您的耐心等待。

    Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM26C31产品页面在管道中未显示 AM26C31CNS。 这种做法可能最近已停止。

    管装/卷带包装对器件本身没有影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    我们在 TI.com 上不再提供该器件- DigiKey 可能仍然具有该特定 OPN 的库存。

    正如 Clemens 提到的、管装和卷带之间的区别只是器件的运输封装方式- IC 是相同的、CNTR 和 CNS 是同一封装(NS)中具有相同温度额定值("C")的 IC -只有一个将在中销售 卷带(带有"R"后缀的卷带)。  

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Parker-San、Clemens-San!

    这就是我想知道的全部。