This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83865:DP83865DVI/NOPB 所需的引脚对引脚更换

Guru**** 2585235 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1107259/dp83865-pin-to-pin-replacement-needed-for-dp83865dvh-nopb

器件型号:DP83865
主题中讨论的其他器件: DP83869

我需要帮助查找 DP83865DVI/NOPB 的引脚对引脚替代产品。 同一封装中是否有任何替代产品? 该部件 是 NRND、我将尝试查找另一个选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abigail、您好!

    遗憾的是、我们不提供 DP83865的任何引脚对引脚替代产品。 对于替代产品、客户需要描述用例。 如果他们需要采用 MII、GMII 或 RGMII 的1G 功能、DP83867将是一个不错的替代方案。 如果 RGMII 仅具有1G 容量、DP83867或 DP83869将是理想的替代产品。 如果只有10/100与 MII、DP8382X 系列将是一个不错的选择。

    此致、

    Gerome