This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD-SDI 多路信号分离器

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1107209/hd-sdi-demux

主题中讨论的其他器件:LMH0397

您好!

我有 HD-SDI (1.25G)输入视频。

我想使用多路信号分离器。  

方案1是将 SDI 实现并联、方案2是将 SDI 取出。

是否有用于此目的的 IC?

BR

Shmuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、HD-SDI 为1.485G 或1.4835Gbps。

    请考虑 LMH0397。 此部件具有 SDI 输入和 SDI 输出。 此外、它还具有100 Ω 输出、可供 FPGA 用于为 HD-SDI 至并行接口供电。

    此致、Nasser