This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1228:启动/停止输入信号后的输出信号状态

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1107168/lmh1228-output-signal-state-after-start-stop-input-signal

器件型号:LMH1228

您好、支持团队、

如果"ENABLE"=H (开路)、则"SDI_OUT"处的输出信号状态在输入"IN0+/-"输入信号后是否立即稳定?

 是否有任何延迟时间来实现稳定的输出?

如果"ENABLE"=H (开路)、则"SDI_OUT"处的输出信号状态在将输入信号端接至"IN0+/-"后是否立即变为无信号状态?

 无信号条件是否有任何延迟时间?

由于应用程序将被监控、我们希望防止显示意外的图像。

此致、

Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一旦使能引脚被置为有效、输出信号变为有效。 请注意、ENABLE 在高电平时为真、并且存在内部上拉电阻。

    为了防止出现意外图像、我们应禁用使能引脚或将使能引脚拉至低电平。 然后 、一旦驱动 LMH1228的信号稳定、将 ENABLE 引脚置为有效(上拉)。

    此致、Nasser