This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:USB2.0信号条件用例

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TUSB216, TUSB217A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1105403/tps65987d-usb2-0-signal-condition-use-case

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TUSB217TUSB216TUSB217A

您好、支持团队、

当 TUSB217等 USB2.0转接器与 TPS65987D 搭配使用时、是否建议在 USB_P/N 连接?

TUSB217也支持 BC1.2。

在使用 TUSB217的情况下是否可以使 USB_P/N 打开?

我知道有一些产品、如 TUSB216、使 BC1.2禁用。

但由于 交付问题、我们需要考虑使用 TUSB217。

此致、

Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会尽快返回给您。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    您可以支持此功能吗?

    此致、

    Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我的回复很晚、我会尽快回复您、因为我手上还有其他物品。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是团队的建议:

    由于您在此处使用转接驱动器进行信号调节、我们建议您不要连接 TPS65987D 上的 USB_P/N、并将 USB_P/N 连接到 TUSB217A。

    此致。