This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRSF3243:IEC61000-4-2

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TRSF3243E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1107118/trsf3243-iec61000-4-2

器件型号:TRSF3243

大家好、

TRSF3243IPWR 是否具有 IEC61000-4-2认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    不可以。该器件针对  人体放电模型(HBM)指定了 ESD 性能。  此器件的"增强型"版本 TRSF3243E 确实包括 IEC61000-4-2的额定值。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott