This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C3243:IEC61000-4-2

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C3243, TRSF3243E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1107120/sn65c3243-iec61000-4-2

器件型号:SN65C3243
主题中讨论的其他器件: TRSF3243E

大家好、

 SN65C3243是否 具有 IEC61000-4-2认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    不可以。该器件针对 人体放电模型(HBM)指定了 ESD 性能。 您可能对 TRSF3243E 器件感兴趣、该器件具有相同的引脚排列且额定电压符合 IEC61000-4-2标准。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott