This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD09:了解参数驱动器和接收器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD09

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1104597/sn65hvd09-understand-parameters-driver-and-receiver

器件型号:SN65HVD09

Dears 团队、

我正在寻找电压电平转换器、我正在考虑使用由无源器件制成的双向转换器。 这种类型的转换器需要上拉电阻器、但我需要在两侧互连一些参数、另一方面、我需要微控制器和 SN65HVD09的电气参数来确定上拉电阻器值的大小。

我提取了一些参数、但我认为第6页的数据表中的 VOL 参数条件存在错误、这应该是 IOH 的 IOL、我的建议是否正确?

此外,我想知道为何 IIL 和 IIH 为负值(-100uA 以下),以及以下图片是否正确

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞缪尔

    工程师已收到此帖子的通知、并将在今天工作日结束时作出响应。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    是-您更正了拼写错误-它应该是 I_OL 而不是 I_OH。

    对于电流方向-相对于数据表中的图4、输出电流为正:

    我们将"正"电流定义为进入 单端输出、而当它离开输出时为负。  

    对于输入电流 IIH 和 IIL - 这是由于器件的架构-本质上是其高阻抗输入、而大部分电流实际上是由于漏电造成的、漏电与输入电压相比、与温度相关的程度要高得多。 器件具有不会低于的最小值。  

    对于工程图-唯一看起来是输出电流-但它实际上取决于您如何定义-如果这只是基于电压输出+端接电阻器而不是正常-但器件最大电流短路 该器件的 电流为+/-260mA。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢你的答复。

    我想了解、接收器和驱动器的 IIH 和 IIL 参数吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    它适用于单端输入、因此当 A 处于发送/驱动模式时、它的控制引脚+ A 引脚-就像 A 处于 RX 模式一样、它是一个输出并且应用 I_ox 特性。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    我认为在谈论驱动器(传输模式)时、字母可以与 D 字母互换、因此 我同意没有电流流入单端输入、因为 CMOS 结构具有高阻抗。

    我假设在驱动器测试电路中 I_I 为零、对吗?

    此外、上图11是否适用于上述测试电路?

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    在大多数情况下、I_I 不为零-存在泄漏电流、逻辑结构将具有一些电流-尽管它非常小、但该电流将在更高的温度下增加。 在大多数应用中、它几乎可以忽略不计。  

    因此 测试设置-显示了如何针对"A"测量 I_I、但这不是图11的直接测试设置或比较。因为并非显示了所有逻辑信号。 但是、测量该值只是在电压源和逻辑输入引脚之间粘着一个电流表、并具有高/低电压(在数据表中列出的测试条件下)、并记录电流表记录的内容-因为输入电流不受其他引脚工作的影响 (除非出现部件故障或线路上的某些情况-在正常情况下、它通常不受其他逻辑/驱动器引脚的影响)  

    如果您有任何问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    我可以在计算中假设 I_I = 0A 吗?

    此外、图11很有意思、因为电压在0V 至5V 范围内是连续的、就像模拟电压一样、其中 I_I 是 V_I 的函数、电压输入是否在该测试中由电源连续?

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    在正常情况下、I_I 可以是几十微安、如图11所示-如果连接到单端引脚的电路不受该电流的影响 (即、如果控制信号 可以灌/拉 mA 电流、则可以假定几十微安基本上为0)。 本质上、它实际上是逐例的-但在许多应用中、它几乎可以忽略不计-但它取决于应用/系统。

    图11中的测试中的电压是使用多个离散输入电压值测量的、这些值随后用于创建平均性能曲线-因此它不是真正的"扫描"、而是一系列分立式测量-如果我误解了您在这里询问的内容、请让我们来看看 我知道、我将看到我可以做什么!

    最棒的

    Parker Dodson