This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS8136:功能操作查询

Guru**** 2953250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1106993/ths8136-functional-operation-queries

器件型号:THS8136

您好 TI 团队  

我们对 THS8136IPHPR IC 的选择和功能有一些疑问。  

1) 1)我们是否可以将此 IC 用作 VGA 输出、并直接从向上/ FPGA 进行水平和垂直同步? 如果我们的理解是正确的、以及如何设置数据和 HS/VS 计时同步的延迟?

2) THS8136IPHPR 提供 30位像素 RGB 输入数据,我们的要求是24位 RGB。我们将每个 RGB 的低位接地,我们的理解是否正确? (请参阅图像)  

3) 3)对于 VGA、OUT 所需的输出电压电平为(-0.3V 至0.7V)。 根据数据表、我们需要 将3.83K 欧姆寄存器连接到 FDADJ。 由于我们的应用是24位 RGB 输入,因此假设 RGB 输入 R 处的输入为0011111111 (因为两个 LSB 与地连接)。 这是否会为模拟 R 提供0.7V 输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    E2E 上不再为该器件提供技术支持。 如果可用、您可以在 e2e 存档中搜索相关问题、但此器件上没有技术专家可以回答新的 E2E 问题。 很抱歉缺少指导。