This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:使用 TUSB1064和 TUSB1146的显示端口功能

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TUSB1146, TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1106901/tusb1064-display-port-functionality-using-tusb1064-and-tusb1146

器件型号:TUSB1064
主题中讨论的其他器件:TPS65987DTUSB1146

我的设计中有两个端口、两端都有 TPS65987D、用于控制 DisplayPort 3.0多路复用器。

UFP 侧的 TUSB1064和 DFP 侧的 TUSB1146。 和两个显示端口多路复用器之间连接1:1的显示端口通道之间的 USB 集线器。

我尝试在两端之间获取视频、但未成功。

我之前已经由 TI 审查过我的设计、一切看起来都是正确的。 但我无法确定视频的正确设置。

我已检查所有电压、以查看 PD 控制器是否启用了正确的引脚。 一切看起来都是正确的。

TI 是否对设置有任何建议。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享您的最新原理图?  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我将通过私人消息发送

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在私人邮件中查看我的回复。

    谢谢

    David