This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:比较接口和10/100/1000速度/协商

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1105696/dp83867is-comparing-interfaces-and-10-100-1000-speeds-negotiation

器件型号:DP83867IS

设计中考虑的器件

10/100:DP83822IRHBR
10/100/1000: DP83867ISRGZR

[1]
在 PHY 的接口功能内、有 MII、RMII、RGMII 和 SGMII。  
我能否获得与以太网速度配对的每个接口类型的表? (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T 等)
看看这里的双绞线、而不是单对(T1)。

 [2]
我需要提供有关 MII、RMII、RGMII 和 SGMII 选择序列的信息。
・自动协商的结果存储在自动协商链路伙伴能力寄存器(ANLPAR)中?
・MAC 读取此信息、并决定使用哪个接口...所以 MAC 决定...?

如果您知道有关协商和为每个接口/速度对建立链路的详细文献、那将会很好...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    TI 在 SharePoint 以及 TI.com 上提供了大量应用手册和配套资料、其中包含大量优秀的材料。 以太网 PHY 是复杂的混合信号器件、因此在没有一些背景信息的情况下很难进行概述。 有关不同 MAC 接口及其各自功能的一些信息、请查看以下常见问题解答。  

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/simpliphy-your-ethernet-design-part-1-ethernet-phy-basics-and-the-selection-process

    最棒的

    Alon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alon、

    我查看了该页面;我希望获得的信息是表1和表2的组合、其中说明了接口与哪个模式一起使用。
    (我知道-T1是 SPE、由于布线极简、它需要更少的接口)

    在 SharePoint 上、我看到了"HW Design and Support"选项卡-因此我将查看它。 上面的信息是否在那里...?

    此致、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    请下次使用内部 E2E 论坛、HW 设计和支持选项卡不太可能包含您所需的内容、尽管您可能会感兴趣一些培训(以太网 FAE 培训2019)。  

    由于这些是 IEEE 标准、因此您查找的大多数信息都位于各种 Wiki 上。  

    表1和表2未合并、因为它们描述了不同的内容。 选择 PHY 时、您可以使用两个表以及底部的流程图来确定您的需求。  

    如果您有更具体的问题、我很乐意为您提供帮助。  

    最棒的

    Alon