This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:集成电路10/100/1000以太网 PHY DP83867IR

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR, TPS40303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1106837/dp83867ir-integrated-circuit-10-100-1000-ethernet-phy-dp83867ir

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件: TPS40303

尊敬的接收者:   

我有兴趣了解下面列出的组件的重量。  这些 文章        是阿尔斯通交通公司一段时间前购买的。  

集成 电路10/100/1000以太网 PHY DP83867IR、器件型号 :DP83867IR、Alstom 型号: 1prt 1004631

集成 电路 Tps40303 Msop10、器件型号: TPS40303DRCT、Alstom 编号: 3NSS012684-01

此致、

Barbro Rosenberg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barbro、

    我想知道、对重量的需求是什么?

    DP83867IR 的重量略小于0.5克。 ~0.49g。

    TPS40303DRCT 的重量约 为0.039g。  

    我从 互联网上获得了这些数据,我自己没有测量这些数据。

    最棒的

    Alon